燃焼炉からスラグを効率よく搬出: マルチトランス社は、HBMの製品を使用してスラグ搬出用コンテナの充填工程を合理化

24時間。それは30トンのコンテナが燃焼炉からの残渣であるスラグで完全にいっぱいになるまでの時間です。満杯のコンテナは、空のコンテナと取り替えられます。不要なコストがこの交換の時間に発生します。係り員は、コンテナが最適レベルまで満たされるように充填工程を監視しなければなりません。その間、コンテナ輸送用のトラックは、待機しなければなりません。この箇所が、まさに改善点でした。

マルチトランス社は、特注の電動トレーラSET30によるソリューションを設計しました。この無人トレーラは、コンテナ充填時に待機していたトラックの代わりに使用されます。このバイエルンの専門家による革新的な輸送システムは、また、独自に充填工程を管理する機能を持っています。結果: 質と量の両面に渡り人材の削減が出来ました。また、高いレベルで、効率の向上と経費の節約を同時に達成しました。知的な機能を持ったトレーラが高い信頼性で正確に機能する必要があるので、HBMの秤量技術が採用されました。この技術により、コンテナの積載容量の利用方式が最適化され、コンテナ単位で独立して制御できるようになりました。

Multi-Trans – individual solutions for internal transport

  • Founders: Mathias Floß and Burkhard Pech
  • Year founded: 2005
  • Number of employees: 20
  • Headquarters: Moosburg/Pfrombach
  • Products: Heavy-duty trailers up to 150t to customer specification, electric platform trailers, electric tow tractors, gooseneck roll trailers


Multi-Trans GmbH
Naustr. 1
85368 Moosburg/Pfrombach, Germany
Tel.: +49 (0)8762 727923-0
Fax: +49 (0)8762 727923-75
Internet: www.multi-trans.de
E-mail: [email protected]

考える無人トレーラ

この自走式の計重機能付き電動トレーラSET30により、マルチトランスはユーザーに大きな利益をもたらす搬送ソリューションを実現しました: 市販の標準的な車輪付きコンテナを使用しているだけでなく、コンパクトで旋回半径が9mなのに30トンもの積載能力を持ち、広範なアプリケーションが可能になります。また、このトレーラの計量装置は、監視と制御の機能を持っているので、経済的なソリューションになっています。

その1例が、始めに説明した工程です: まず最初に、トラックが空の車輪付きコンテナをトレーラ上に配置します。次に、係員は遠隔操作でトレーラをスラグ排出パイプの下に置き、燃焼工程の結果できるスラグを24時間かけてコンテナに排出します。事前設定された最大重量に達すると、計重インディケータは自動的にベルトコンベアに信号を送り、スラグの搬出を停止します。ここで初めて係員が、トレーラを限られたスペースを使用して、効率良く搬出用チッパーに誘導します。そして、トレーラは電気自動車から、空の車輪付きコンテナを自動的に受け取ります。

カスタム設計された無人トレーラは、強力なマルチトランス社が提供するソリューションの典型です。同社は個々のソリューション開発に際して、常にパートナーの専門的技術を利用します。電動トレーラSET30の開発には、秤量技術のエキスパートとしてHBMが選択されました。正確で信頼性の高いの計量技術が、この新型輸送システムにとって重要な要素だからです。

HBMの製品を使用して、計量器をトレーラに統合した装置が完成しました。この装置は素晴らしい対費用効果を達成しました。例えば、最大33トンの定格重量のHBM計重モジュールHBM 1-RTN/M2LBR22T  を車両フレーム上に設置したので、簡単で明確な設計となりました。計重モジュールの設置は4個の穴をトレーラの角の凹んだ部分に作成するだけで済みます。新型 リングトーション型ロードセル1-RTN0.05/15T と産業用の新型商取引用 デジタル計量指示計WE2111 及びプラグインカードWE2111-ZCCを組み合せることにより、この計測モジュールは、正確で信頼できる計測値を充填工程の自動制御に使用できるようになりました。これは結果として大きな経費削減をもたらしました。

またHBM製品の品質と新型デジタル計量指示計WE2111の優れた性能は、産業用のトラック計量機器に特に適しています。さらに、このプロジェクトでも、HBMの顧客サポートが非常に優れていました。プロジェクトの全段階を通して、HBM専門チームは常に、マルチトランス社からの質問に迅速に正確に対応できました。

SET 30 driverless electric transporter

Designation: electric platform trailer
Payload: 30 metric tons max.
Control unit: wireless
Loading area: 6000 x 2600 mm
Steered wheels: all
Drive: an electrically driven axle
Suitable for: roll-off containers up to 6 meters
Special equipment: automatic weight measurement of the load

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。
Multi-Trans Website

www.multi-trans.de